主题中讨论的其他部件:controlSUITE, C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在尝试使用2.8335万 Delfino TI微控制器在SD卡上实施FAT文件系统。 我使用 过http://www-s.ti.com/sc/techlit/spraao7.zip中的FAT文件库 ,但SD卡未正确初始化。 我还想知道如何在SD卡中创建文本文件并将数据写入其中。 有什么建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在尝试使用2.8335万 Delfino TI微控制器在SD卡上实施FAT文件系统。 我使用 过http://www-s.ti.com/sc/techlit/spraao7.zip中的FAT文件库 ,但SD卡未正确初始化。 我还想知道如何在SD卡中创建文本文件并将数据写入其中。 有什么建议?
您好,Whitney,
感谢您的回复。 我使用TMS3202.8377万s试用了该程序。 它本应该起作用的。 但无法正常工作的原因可能是不同的硬件设置或与SD卡的通信模式不同。
我找到了带有SPI命令的基础文件,但找不到调用它们的代码部分。 代码中也不存在SPI模式初始化。 可能是使用SD模式的数据通信。 这就是为什么它有点不同。
我正在使用CATALEX制造的SD卡模块(.
) ,可直接用于与SD卡的SPI引脚连接。 在初始化过程中,我提供了290 kHz的SPI时钟频率,在通信过程中,通过调整波特率,将其提高到1.2 MHz。 这仅由fatfs系统推荐。 请查看硬件示意图并告诉我是否缺少了一些东西。
谢谢!
Tanuj