This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2.8379万D:的DriverLib函数无法接受大于1的本地优化

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/621156/compiler-tms320f28379d-driverlib-functions-for-can-do-not-accept-local-optimization-higher-than-1

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

如果将CAN函数设置为在高于1的级别进行优化,则编译过程不会完成。 TRM在22.3 1节中提到了一些限制,以及修复编译器的可能性。 请您提供最新信息吗? 在限制优化的情况下,我们在此期间是否有可用的解决方法?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是另一项重要的信息:TI编译器v 16.9 .5.LTS。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lenio

    什么F2837xD设备支持版本? 这是C2000Ware中较旧的CAN驱动程序库还是较新的驱动程序库?
    我在O2中尝试了较新和较旧版本的编译器,但没有发现任何编译器内部版本错误。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编译问题与此帖子中列出的问题有关:

      

    现在一切正常。