我目前有链接器命令文件设置,如下所示...
.TI.ramfunc :{-l F021_API_CortexM3_LE.lib} LOAD = FLASHE,
运行= C2,
load_start (RamfuncsLoadStart),
load_size (RamfuncsLoadSize),
Load_End (RamfuncsLoadEnd),
run_start (RamfuncsRunStart),
Run_Size (RamfuncsRunSize),
Run_End (RamfuncsRunEnd),
页面= 0,对齐(8)
我收到"program will not (程序不会)"错误。 我不清楚如何解决这个问题。
地图显示 FLASHE和C2中未使用的空间。 是否存在对齐问题?
欢迎提出建议