主题:controlSUITE中讨论的其他部件
大家好,
正在尝试将TI TMS320F2.8377万 LaunchPad与LIS3DSH加速计连接起来,这是我 第一次使用这套硬件的实践经验。 我正在使用SPI-B 参考 controlSUITE中提供的示例,我编写了基本代码,并连接了逻辑分析器以观看通信。 代码执行,但我看不到通过SPI线路进行任何通信。 我不确定我的GPIO mux配置是否正确。 InitSysCtrl()将我的系统时钟设置为200MHz,而我的加速计在SPI线路上的工作频率为10MHz。 然后我只是尝试通过SPI-B传输一些测试数据 提前感谢。