This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8075万:在低功耗模式下TMS320F2.8075万的电流消耗

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/621498/ccs-tms320f28075-current-consumption-of-tms320f28075-under-low-power-mode

部件号:TMS320F2.8075万

工具/软件:Code Composer Studio

我注意到TMS320F2.8075万,idel,待机,HALT和HIB有四种低功耗操作模式。 所有这些模式的电流消耗是多少?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以在设备数据表中的表5-1中查看上述信息。 我还要附上相同的屏幕截图:

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 我刚刚发现数据表有一个修订版本,其中包括当前的消耗信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意,在产品主页上,您可以单击"警报"按钮以获得更新通知,例如数据表,勘误表等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气!

    祝好好运,祝好!
    Gautam