This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8374万S:查询3.3V和amp;1.2V电源

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/621718/tms320f28374s-inquire-for-3-3v-1-2v-power-supply

部件号:TMS320F2.8374万S

大家好,

 的客户在太阳能逆变器应用中使用TMS320F2837s,在夜间,3.3V (VDDIO/VDD3VFL/VDDA)的电源将为1V (低于启动),1.2V的电源为0v,外部监视器设备输出0V至XRS引脚; 但根据数据表,数据表要求“耗材应在10毫秒内达到完全轨道”。 同时,在白天,3.3V电源将从1V启动。

  它是否会影响TMS320F2.8374万s的可靠性?

  将波形更新为附件文件。 期待您的回复,谢谢。

 

此致

Benjamine2e.ti.com/.../TMS320F2.8374万s-Power-Supply-Issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Benjamin:

    这种情况将直接与您引用的数据表建议不同时发生,因此应尽可能避免这种情况。 如果这是正在开发的产品,则一些解决方案将是:

    将稳压器与使能器配合使用,并将使能器与监控器输出绑定,以确保仅在电压级别合适时才应用电源轨。

    或者,您也可以使用FET对电源轨加电,在此FET由您的主管打开。

    如果这是生产中的产品,我们可以调查数据表通报希望避免的确切机制,但一般来说,我们通常不能提供量化风险/可靠性评估,以便在数据表建议之外进行操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Devin,
      向客户阐明问题,并了解电源问题的原因:  在夜间,太阳能逆变器仍然连接到PV面板和交流电网,而且PV面板和交流电网仍然存在,  因此F2.8374万s ADC输入仍获得了来自采样电路的电压,这将通过二极管影响VDDIO&VDDA。

     因此,当太阳能逆变器 在 夜间实施时,电源不能降低到0伏。  客户非常担心电源中的剩余电压,您是否可以就以下项目提供帮助客户问题:

      

    如果电源仍有一些剩余电压(非零,典型400mV);

    1. 客户想了解F2.8374万s将面临哪些风险?

    2. 以及电源剩余电压对F2.8374万s有何影响?

    3. 电源的最小剩余电压是多少? 0.3V或更低? 是否有描述电源剩余电压的文档?

    e2e.ti.com/.../TMS320F2.8374万s-ADC-Remaining-voltage-issue.docx

     

    此致

    本杰明