This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/tms320f2.8379万d:带有TBPRD的系统时钟

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/621572/ccs-tms320f28379d-system-clock-with-tbprd

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:LAUNCHLL-F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我使用的是TMS320F2.8379万D-Launchpad (LAUNCHXL-F2.8379万D)当我在PWM发电时,我无法理解SYSCLK/pllsysclk和EPWMCLk与TBPRD的设置。

请对此给出明确的解释,以将TBPRD设置为符合我的要求。

我的要求是20kHz PWM。

谢谢你

K.N.Rao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nageshwara,

    我认为下面的帖子已经涵盖了这一点:
    e2e.ti.com/.../62.1257万

    谢谢
    Vasudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vasudha
    谢谢你
    但是我带着这种拖车的车开着,我得到了TBPRD =5000
    crt,用于UP_DOWN模式本身。

    ClkCfgRegs.SYSCLKDIVSEL.bit.PLLSYSCLKDIV =0;
    ClkCfgRegs.PERCLKDIVSEL.bit.EPWMCLKDIV=0;
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0;
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 0;
    非常感谢...