This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8377万S:通信SPI avec节点MCU / ESP8266

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/621645/launchxl-f28377s-communication-spi-avec-node-mcu-esp8266

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

Bonjour,

Je cherche à faire faire eoner via le bus SPI mon LAUNCHXL-F2.8377万S et mon node MCU/ESP8266. même不是代码实用程序的实例,也不是对双代码(主代码和从代码)的注释,而是对这些代码(主代码和从代码)的使用不是一个有效的解释。  

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicolas:

    建议禁止利用论坛。 Cela permet à la plupart des personnes du monde entier de rechercher et de r é utilizer les questions qui ont déjà é t é pos é es。

    ===

    我建议查看C2000Ware中的SPI_Loopback示例
    \c2000Ware_x_xx_xx\device_support\f2837xs+示2837示例\CPU1 \SPI_loop\cpu01\

    然后,您需要编辑该示例,以便不使用SPI环回模式。

    您还可以在实验SPI模块时查看F2837xS TRM的SPI一章:
    http://www.ti.com/lit/spruhx5

    希望这能有所帮助!


    谢谢!
    Brett