This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHV1PHINVKIT:修改Concerto模块的PowerSuite示例

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/621164/tmdshv1phinvkit-modifying-powersuite-example-for-concerto-modules

部件号:TMDSHV1PHINVKIT

您好,

是否有 适用于TMDSHV1PHINVKIT的PowerSuite设计文件? 我可以在PowerSuite中看到使用F2837x模块的单相电网连接反相器示例。 是否有方法修改它以生成Concerto F28M35x模块的文件?

谢谢!
Mayank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了让您知道,一位C2000小组成员已被指派担任此职位。 我们将尽力解答您的疑问。 但是,由于我们的其中一个站点受到恶劣天气的影响,因此可能会延迟响应。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mayank,

    否,我们没有任何方式来自动生成它们。

    它将是手动的,并将相当于复制文件并确保它们编译。

    我们提供了源代码来帮助您做出这些决策,但没有任何资源来执行这些决策。

    谢谢
    Manish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了,马尼什。

    如何修改PowerSuite应用程序? 什么是良好的起点?

    您能告诉我一些教程/代码,这些教程/代码具有入门所需的详细信息吗?

    谢谢

    Mayank