This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:具有DRV8312-C2-Kit,驱动器故障

Guru**** 2842540 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/621475/tms320f28035-with-drv8312-c2-kit-driver-trouble

部件号:TMS320F2.8035万
主题中讨论的其他部件:DRV8312-C2-KitcontrolSUITE

大家好,

我最近购买了DRV8312-C2-Kit,在安装相应的驱动程序时遇到一些困难。 首先请注意以下几点:

  • 我从套件随附的USB和TI.com上的安装程序安装了controlSUITE;两次尝试都获得了相同的结果
  • 我完成了完整安装,而不是自定义安装
  • 该套件使用库存F2.8035万控制卡运行

这是我遇到的第一个问题,同时设备管理器无法识别主板:

根据 此e2e帖子的建议,我尝试更新驱动程序,同时将安装程序指向推荐的目录,并收到错误消息,指出散列不存在,文件可能已损坏或被篡改(参见下文)。

我在处理器维客中看到此注释(具体在此处):

有时,使用不同的驱动程序(例如,由OpenOCD使用)或其他Windows . inf文件上的简单损坏可能会导致XDS100设备驱动程序初始化不正确。

上述内容是否与我的问题相关? 有什么特别的东西需要寻找吗? 是否有任何建议的后续步骤?

我看到有几个问题类似的帖子被移到了这个论坛,但是如果我在这里发布的是错误的,请告诉我。

谢谢!

Brian Angiel