This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:适合C2000系列的编程器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617838/tms320f28069m-the-right-programmer-for-c2000-family

部件号:TMS320F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8379万DUNIFLASH

您好,

我的客户要求为TMSF2.8069万M电路板选择合适的编程器。 由于我们一直在使用Matlab/Simulink对Launchchapad进行编程,因此我们不确定哪个编程器适用于此MCU。 如有任何帮助,我们将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡什

    您是否检查了CodeSkin的C2Prog?

    谢谢,此致,
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瓦姆西
    感谢您的回复。
    硬件怎么样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡什

    使用C2Prog对LaunchPad进行编程无需特殊硬件。 只需通过USB将其连接到您的PC,然后选择带有“JTAG”选项的“2.8069万,6766”6766”目标。 然后将端口配置为xds100v2。

    请确保阅读可从C2Prog帮助菜单访问的C2Prog手册,了解更多详细信息,包括如何生成适用于C2Prog的十六进制文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CodeSkin,
    我不想对我的Launchpad进行编程,我已经设计了一个自定义板,并且想使用JTAG编程器。 我一直在Matlab中使用Launchpad,所以到目前为止我不需要编程器(Launchpad上填充了JTAG至USB转换器),但我想将十六进制文件提供给客户,以便他可以使用编程器轻松对其进行编程。
    希望清楚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡什

    只需使用外部XDS100 JTAG适配器:

    processors.wiki.ti.com/.../XDS100
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kash,

    以下内容也可能很有帮助(特别是“调试探测器”部分):
    http://www.ti.com/lsds/ti/microcontrollers-16-bit-32-bit/c2000-performance/real-time-control/tools-software.page

    C2000小组的默认建议是xds200,因为它能很好地平衡性能和成本。  xds100v2也是有效的选择。


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Brett和CodeSkin!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我刚刚用Simulink创建了一个简单的模型并生成了十六进制文件。 当我想刷新MCU时,我遇到以下故障:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在尝试编程哪种芯片?外部时钟/晶体频率是多少? 这是TI评估板还是您自己的硬件?

    请发布C2Prog主窗口的屏幕截图(含目标配置),并向我提供完整的C2Prog版本号(来自"About (关于)"窗口)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CodeSkin,

    我使用的板是基于TMS320F2.8379万D MCU的controlCARD。 我创建了一个简单的模型,通过Simulink使两个内置LED闪烁,这就是我的设置方式:

    我可以使用UniFlash对其进行闪存,但不能使用CodeSkin。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kash -感谢您提供详细信息。 不幸的是,我看不出有什么明显的进展。 我们必须运行C2Prog调试内核。 请发送电子邮件至info@codeskin.com讨论后续步骤吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡什

    我在预发行1.7p的同时还进行了一些附加诊断:

    info.codeskin.com/.../C2Prog_v1.7p-b7038.zip

    您可以使用此版本重复测试吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kash -您还需要帮助吗?