This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCCHXL-F2.8027万F:停用时间

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/621208/ccs-launchxl-f28027f-dead-time

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万F
主题中讨论的其他部件:DRV8301

工具/软件:Code Composer Studio

我正在从DRV8301栅极驱动器产生的死机时间的设计迁移到不产生死机时间的设计,因此我需要设置instaspin实验室,以便F2.8027万F PWM输出提供所需的死机时间。

如何以及在何处将所需声明添加到代码中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了让您知道,一位C2000小组成员已被指派担任此职位。 我们将尽力解答您的疑问。 但是,由于我们的其中一个站点受到恶劣天气的影响,因此可能会延迟响应。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅void HAL_setupPwms()中的PWM配置。在hal.c中,您只需根据驱动程序和FET规范更改hal.h中HAL_PWM_DBRED_CNT和HAL_PWM_DBFED_CNT的值。 此外,还需要设置基于活动级别的正确驱动程序,如果活动级别不高,则更改HAL_setupPwms()中的配置。

    //设置死区上升边缘延迟寄存器(DBRD)
    PWM_setDeadBandRisingEdgeDelay(obj->pwmHandle[cnt],HAL_PWM_DBRED_CNT);

    //设置死区下降边缘延迟寄存器(DBFED)
    PWM_setDeadBandFallingEdgeDelay(obj->pwmHandle[cnt],HAL_PWM_DBFED_CNT);