This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2.8031万:memcpy函数的位置

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/621218/compiler-tms320f28031-the-position-of-memcpy-function

部件号:TMS320F2.8031万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:TI C/C++编译器

在DSP2803x_usDelay.asm中,有一条注释指出memcpy函数必须在 InitSysCtrl()之前编译。

但是,对于controlSUITE中的大多数示例,memcpy函数位于 InitSysCtrl()后面,不会发生错误。

如何解释? 非常感谢你们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了让您知道,一位C2000小组成员已被指派担任此职位。 我们将尽力解答您的疑问。 但是,由于我们的其中一个站点受到恶劣天气的影响,因此可能会延迟响应。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    DSP28x_usDelay函数上方的注释是正确的。 如果要确保DELAY函数提供准确的延迟,您必须从0等待状态RAM执行此函数。 在示例中,InitSysCtrl()函数中调用的delay_US函数从flash执行DSP28x_usDelay函数(不是0-wait状态。 因此,执行的延迟功能将不准确。

    此致,
    Manoj