This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用TMS320检测发动机爆震

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C25, TPIC8101, TMS320C6722B, TMS320C6410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/621338/engine-knock-detection-using-tms320

本线程中讨论的其他部件:TMS320C25TPIC8101TMS320C6722BTMS320C6410

尊敬的各位:

我的客户将使用TMS320设计引擎爆震检测。

我在网络中看到TMS320C25和TMS320C30将是EOL。

这些 部件是否已更换? 或者TI是否有其他指定用于爆震检测的MCU (除TPIC8101外)?

非常感谢,

Thio Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    提到它们分别被TMS320C6410和TMS320C6722B取代,但始终值得仔细查看这些规格。