This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:BDAC输出下拉50KO电阻器实际范围

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/621191/tms320f28377d-bdac-output-pull-down-50ko-resistor-actual-range

部件号:TMS320F2.8377万D

您好,

我的一位客户想知道F2837x器件上BDAC的Always On Out电阻器的实际范围是多少(在未使用和用作ADC1输入时也是如此)。

数据表规定它为50K (典型值),但我认为它的范围很广,可能会因流程差异而异? 如果您有一些号码,请告诉我。

谢谢!

Etai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了让您知道,一位C2000小组成员已被指派担任此职位。 我们将尽力解答您的疑问。 但是,由于我们的其中一个站点受到恶劣天气的影响,因此可能会延迟响应。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Etai:

    变体与15 % 有关。 请查看此主题-> e2e.ti.com/.../58.6631万