请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8027万 您好,
在CMD文件中有以下代码:
第1页:/*数据存储器*/
/*内存(RAM/FLASE/OTP)块可以移动到PAGE0以进行程序分配*/
/*寄存器保留在Page1上*/
RAMM1:原点= 0x0.04万,长度= 0x0.04万 /*片上RAM块M1 */
/*分配未初始化的数据段:*/
.stack:> RAMM1,页= 1
在项目属性中,“设置C系统堆栈大小”为0x300。
1.那么堆栈大小的限制是0x300还是0x400?
在SPRU430F中,据说“SP始终指向堆栈中的下一个空位置”,这是否意味着如果SP=0x408,则实际堆栈大小为0x008(0x408-0x400)?
但是当我在CCS中调试代码时,我可以看到如下内容:SP=0x404,但在内存浏览器*(0x404)=0x740D中,它不是空的。
2.通过CCS逐步执行代码时,如何知道实际堆栈大小?