This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] G3 PLC解决方案库项目,用于用户开发

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/620567/g3-plc-solution-library-project-for-user-development

您好e2e:

我们的客户希望将TI G3 PLC解决方案用于计量应用,他们已经对TI解决方案进行了评估,与竞争对手的解决方案相比,他们表示TI比其他解决方案更好,并希望继续基于TI部件的设计。

现在,他们想要获得PLC库相关资源以进行进一步开发,我们能否提供更多资源?

对于将来的支持,e2e是否是唯一的支持渠道?

提前感谢。

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leon,

    他们正在寻找哪些资源? 他们正在评估哪种解决方案?

    目前,唯一的支持渠道是使用e2e。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MEGHANA您好!  

    感谢您的回复。

    他们希望获得设计SDK,然后可以进行用户级开发;

    目前他们正在评估ST和Atmel解决方案。

    好的,明白了。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MEGHANA您好!   

    是否可以获得DDK库(G3堆栈,AFE31 PHY等),它可以实施自定义FW来控制Siemens平台中的其他芯片?

    提前感谢。

    Leon