This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRINSPIN:MATLAB硬件支持包使用高压电机控制套件时出现问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/621030/ccs-tmdshvmtrinspin-trouble-with-matlab-hardware-support-package-using-high-voltage-motor-control-kit

部件号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他部件:TMDSCNCD2.8069万MISO,controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

 

i‘m使用此套件:TMDSHVMTRINSPIN,具有正确的controlCARD TMDSCNCD2.8069万MISO。

使用InstaSPIN移动工具自动识别电机的操作成功,因此与硬件的连接应该正常。

 

现在我想将一个简单的Simulink模型下载到目标,但这不起作用。

 

我在构建报告中看到此故障:

***正在连接目标...

   严重:C28xx:连接到目标时出错:(错误-600 @ 0x0)无法找到所需的动态库。 库不在搜索路径上。 (仿真软件包6.0 .14.5)

 

显然找不到图书馆。 我认为硬件支持包的安装应该可以。

输出显示以下内容:

 

>> CheckEnvSetup('ccsv5','F2.8069万','check')

1. CCSv5 (Code Composer Studio)
  您的版本   :5.3 .........0
  所需版本:5.0 或更高版本
  需要用于   :代码生成
  TI_DIR="C:\ti\ccsv5"

2. CGT (德州仪器(TI) C2000代码生成工具)
  您的版本   :6.0 ................................2.
  所需版本:5.2 1至6.0 2
  需要   :代码生成
  C2000_CGT_INSTALLDIR="C:6.0 \ti\ccsv5\tools\compiler\c2000_CDSX.2"

3. DSP/BIOS (实时操作系统)
  您的版本   :5.41 .11.38
  所需版本:5.33 .05至5.41 .11.38
  需要   :代码生成
  CCSV5_DSPBIOS_INSTALLDIR="C:\Program Files\Texas Instruments:BIOS_5_41_11_38"

4. XDC工具(Express DSP组件)
  您的版本   :3.32 .01.22。
  所需版本:3.16 .02.32 或更高版本
  需要   :代码生成

5. 2806x C/C++头文件
  您的版本   :1.36
  所需版本:1.36
  需要   :代码生成
  DSP2806X_INSTALLDIR="C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\f2806x\v136"

6.闪存工具(TMS320F2806x Piccolo(TM)闪存API)
  您的版本   :1.00
  所需版本:1.00
  需要   :闪存编程
  FLASH_2806X_API_INSTALLDIR="C:\ti\controlSUITE\libs\utilities\FLASH_API\2806x\V100"

 

 

使用以下命令手动设置所有路径:

CheckEnvSetup('ccsv5','F2.8069万','setUP')



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    设置正常。 您是否尝试使用其中一个示例模型运行F2.8069万以查看它是否构建并连接到MCU。  如果这样做有效,请根据您的模型检查示例的配置参数,并以相同的方式进行设置。

    如果您需要有关MathWorks方面的更多帮助,请 联系MathWorks技术支持

    谢谢,

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我尝试了此操作,示例也无法连接硬件。

    逐步:我选择了ADC SOC (C28x)示例项目,并正确导入(步骤1)和构建(步骤2),而没有任何错误或警告。
    在调试器连接的步骤3中,我选择:连接:德州仪器(TI) XDS100v2 USB调试探头。
    之后,还会出现一个绿色挂钩。
    在第4步中,会发现一个错误:

    连接到目标时出错:
    (错误-1135 @ 0x0)
    调试探测器报告错误。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。
    (仿真软件包6.0 .14.5)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我必须纠正自己。
    现在可以从CCS下载示例项目!
    与Simulink的连接到目前为止仍无法正常工作。
    我现在可以做什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试此过程。

    重新启动机器,启动MATLAB,但不启动CCS,打开Example model,然后尝试构建,连接和下载代码。

    在某些情况下,CCS / MATLAB会锁定USB端口,使其无法访问向主板发出呼叫的第二个SW。 在这种情况下,我希望MATLAB先进入。 MATLAB实际上调用CCS进行连接和下载(但这不可见)。

    -b
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在已经解决了这个问题。

    除了正确安装和指定硬件软件包所需的路径外,通过remotedesktop进行连接最终也是问题所在。

    无法正确识别硬件。 如果没有远程连接,则可以顺利下载到目标!