This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F2.8377万D:F2.8377万D是否支持EtherCAT

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, TIDM-DELFINO-ETHERCAT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619935/rtos-tms320f28377d-does-f28377d-support-ethercat

部件号:TMS320F2.8377万D
主题中讨论的其他部件:AMIC110TIDM-Delfino-EtherCAT

工具/软件:TI-RTOS

您好,

F2.8377万D是否支持EtherCAT? TI是否会提供演示和sch文件? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是,F2.8377万x支持带AMIC110和ET1100从属控制器的EtherCAT。 有关详细信息,请参见这些链接。

    www.ti.com/.../tmdxice110

    www.ti.com/.../TIDM-DELFINO-ETHERCAT EtherCAT&tisearch=Search-EN-Everything

    预计在几周内将对这些示例进行更新

    此致
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam,

    该网站称,TIDM-Delfino-EtherCAT是一款完全组装的电路板,仅用于测试和性能验证,不可销售。 那么,演示示示例是否支持AMIC110和ET1100从属控制器,或者仅支持AMIC110从属控制器?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam,
    我看到了文件 e2e.ti.com/.../57.8611万 ,它说TI将发布用于C2000的基本etherCAT从属配置文件示例。 这是否意味着最近发布的C2000 EtherCAT示例根本不需要AMIC110或ET1100?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Carolyn,
    C2000将发布一个示例项目(带有可执行从属堆栈),以及ET1100 HAL/驱动程序,HAL测试和堆栈演示测试的源代码。 这些示例项目将支持并行/EMIF或串行/SPI通信模式。

    Sitara团队正在为C2000开发两种连接到AMIC110的方法-两者都通过物理SPI连接。 一种方法是在AMIC110上运行堆栈,并使其SPI成为与C2000通信的主中继器。 另一种方法是在C2000上运行堆栈,它充当AMC110的SPI主控。 最后一种方法与C2000通过SPI与ET1100进行通信的方式“类似”。 有关AMIC110软件解决方案,请联系Sitara处理器组。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,
    因此,TI将在9月才在C2000和ET1100 (主板TIDM-Delfino-EtherCAT)之间发布演示,对吗?