This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:DSP同步

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/621131/tms320f28335-dsps-synchronization

部件号:TMS320F2.8335万

我正在使用 TMS320F2.8335万 DSP。 我正在生成48个PWM。 如您所知,一个DSP无法处理该数量的PWM。 因此,我计划一起使用3个DSP来生成48个PWM。 每个DSP将生成16个PWM。  

我正在使用相移PWM,在这里我们必须为 每个相位生成正弦信号。  正弦 信号具有0 , +120,-120相移。 每个DSP可以执行一个 正弦 波并生成16个PWM

如何同步 所有DSP的正弦信号,以便我具有  0 ,+120,-120相移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    要同步PWM本身,可以使用PWMSYNCI和PWMSYNCO机制。  这允许PWM在设备内同步,还提供了一种同步外部设备PWM的方法。  一个设备将成为PWM同步方案的主设备,其他设备将是从属设备。

    对于可能较慢的正弦信号,没有一种特定方法可推荐或使用。  这确实取决于您的应用程序和最熟悉的方法。  您可以使用SPI保持设备对齐。  您还可以使用慢速PWM或eCAP (能够生成更慢的PWM周期波形) 来生成脉冲,该脉冲可与从属设备上的外部中断一起使用以对齐设备。  使用其中任何一种,使用PWM的影子负载功能将帮助您避免问题。


    谢谢!
    Brett