This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:多路复用数据/地址部分的EMIF接口(Microchip LAN 9252)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/620860/tms320f28377d-emif-interface-to-multiplexed-data-address-part-microchip-lan-9252

部件号:TMS320F2.8377万D

您好,

关于如何在LAN 9252和MCU之间进行数据传输,我有许多选择。

1. 数据/地址多路复用存储器接口(首选)

2. 索引/非多路复用存储器接口,地址和数据位于单独的行上, 但需要将多步数据写入寄存器才能检索数据 (看起来很复杂,希望避免这种情况)

3. SPI (最简单,最慢)。

是否有方法将EMIF配置为在数据传输的第一部分将数据线(以及地址频闪灯)用作地址线(有关计时/逻辑示例,请参阅第69-76页)?

我附上了零件的数据表作为参考。

谢谢

Kevin

e2e.ti.com/.../0.1909万A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2.8377万D的TRM在第2419页上有一些推荐的部件接口,看起来非常接近我需要的2号接口(上面是索引/非多路复用寻址),但它缺少LAN9252似乎需要的地址锁定信号。 似乎仍然无法确定是否可以多路复用数据/地址行。

    谢谢
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    在TMS320F2.8377万D EMIF中,数据/地址线不能多路复用。 请检查设备数据表中的针脚无损提取。
    此外,还应可使用EMIF中提供的CS,OE和EE控制信号进行索引/非多路复用寻址。

    谢谢
    Vasudha