This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F2.8377万D:XDC构建错误

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619835/rtos-tms320f28377d-xdc-build-error

部件号:TMS320F2.8377万D
主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8335万

工具/软件:TI-RTOS

你好,冠军

我的客户将RTOS从F2.8335万迁移到F2.8377万D,遇到如下所示的一些构建错误,您能否帮助提供一些支持?

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    是否可以附加完整的构建输出? 请在文件中附加输出,而不是剪切/粘贴。

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Todd

    请检查以下文件,正确的器件是TMS320F2.8335万,CCS 6.1。3。  

    该项目是几年前构建的,现在导入到CCSv6,安装相关的RTOS组件后,仍然存在以下错误。

    e2e.ti.com/.../F2.8335万-RTOS-issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    感谢您在Word文档中添加图片! 您需要同时选择SYS/BIOS或TI-RTOS...no。

    我假设旧项目使用的是6.35 .04.50 one。 我会坚持这样做,并在迁移到较新版本之前先让它工作。  

    BTW...用于C2000的TI-RTOS将为您提供支持,但它确实适用于 F28M3x系列(C28 + M3)。 我只是坚持使用SYS/BIOS。 如果您需要更新版本的SYS/BIOS,请访问  

    托德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Todd的好建议!
    Eric