This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:TMS320F2.8335万

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619960/tms320f28335-tms320f28335

部件号:TMS320F2.8335万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

大家好,

有人能告诉我可以下载TMS 320 F2.8335万 DSP示例程序的位置吗? 实际上,我已经浏览过TI的官方网站,但我没有获得链接。

请共享链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在查找内容时遇到问题,使用我们的E2E论坛搜索 信息也很有帮助  

    我们有一个即时贴,描述了我们的C2000 Ware软件包以及支持的器件:

    e2e.ti.com/.../61.9425万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    但我仍然无法下载TMS 320 F2.8335万 DSP的示例编程。 实际上,我想要使用所说的DSP进行数字电机控制的示例程序。 正在等待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ak:

    您可以在controlSUITE中签出F2.8335万的电机控制驱动程序库:
    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control

    此致,
    Gautam