This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 控制套件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/620685/control-suite

主题:controlSUITE中讨论的其他部件

我下载了控制套件并能够使用它。 现在,当我启动它时,只会出现一个空白弹出窗口。 在左上角有一个文件按钮,只允许您退出。 我现在已经下载了3次了。 等待安装,它执行相同的操作。 我甚至选择了更新按钮,它报告软件是最新的。 我需要做什么才能查看操作员指南,示意图等...

谢谢你。

David Lang

高级电气工程师

WRHowell有限责任公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,David,

    只需导航至:C:\ti\controlSUITTE\eclipse\workspace\.metadata
    删除此处的所有内容,然后立即打开controlSUITE应用程序。 Tadaa酒店 您也可以通过直接导航到浏览所有内容:
    C:\ti\controlSUITE

    1.特定设备的示例和外设标头:C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT
    2.开发套件原理图,设计文件和固件:C:\ti\controlSUITE\development _kit
    3. C2000库:C:\ti\controlSUITTE\libs

    此致,
    Gautam