请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万D 主题中讨论的其他部件:C2000WARE
工具/软件:Starterware
由于TI提供了许多示例来快速启动我们的应用,因此我对c2000ware中给出的示例的查询位置是
"C:\ti\c2000Ware_1_00_01_00\device_support\f2837xd\examples\CPU1 \CLA_iir2p2z\cpu01"2837 \CLA_iir2p2z\cpu01"。
这是一个使用CLA的IIR过滤器。 但是没有提供此过滤器的规格,如果我想根据我的要求自定义此过滤器 ,我该怎么做。
假设我有一个50赫兹正弦信号,它是800级。我想做一个过滤所有频率超过35赫兹的滤波器,我能通过改变系数来实现这一点吗?
请帮助我解决此问题。
谢谢你
Ashutosh