请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万D 线程中讨论的其他部件: TMS320F2.8377万D, controlSUITE, TIDM-HV-1PH-DCAC
是否有任何人有经验或了解任何示例来帮助设计使用Delfino TMS320F2.8379万D的逆变器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有任何人有经验或了解任何示例来帮助设计使用Delfino TMS320F2.8379万D的逆变器?
A正在进行中。
我有一个FPGA型号 的TIDM-HV-1PH-DCAC,它通过 接口卡适配器连接到TMS320F2.8379万D Launchpad。
我正在遵循电压源逆变器设计指南
e2e.ti.com/.../Voltage_5F00_Source_5F00_Inverter_5F00_Design_5F00_Guide_5F00_tiduay6b.pdf
我处于构建级别3
我想我必须调整模型和TMS代码以处理3,0V ADC参考。 2.8377万D套件使用3.3V ADC参考。