This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:具有43位BIS-C编码器的TMS320F2837XS?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/620586/tms320f28377s-tms320f2837xs-with-43-bit-biss-c-encoder

部件号:TMS320F2.8377万S
主题: controlSUITE中讨论的其他部件

您好,

我正在尝试使用具有32位分辨率的Renishaw Resolute Absolute Linear编码器和TMS320F2.8377万S DSP。 我发现了SPRUI37,它似乎很好地涵盖了该主题,但它指出它仅支持单周期数据事务。 这是否意味着我不能在32位编码器中使用此编码器,因为BIS-C数据的32位表示编码器总共有43位? 或者是否有方法使用PM_Bissc 库将DSP用于43位?

谢谢!

基拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keira,

    我们已使用32位Renishaw Absolute旋转编码器测试了Position Manager。 PM也应适用于线性编码器。 v01_02_00_00中增加了对>32位消息的支持。 您可以在以下目录的controlSUITE中找到此选项:

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\position _manager\v01_02_00_00

    如果您遇到任何问题,请告知我们。