This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:TMS320F2.8335万

Guru**** 2539540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/620229/tms320f28335-tms320f28335

部件号:TMS320F2.8335万

当我使用内部 ADC 2.8335万时。 我发现它 与 外部参考时钟不同步? 我们是否可以设置一些reg以确保它们同步? 如果不能。我想确保它们通过外部 触发信号同步。是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    外部参考时钟是否表示设备的主输入时钟(如X1上的晶振和XCLKIN上的数字时钟)?

    您能否描述您希望如何同步ADC?

    ADC通常与设备上的ePWM同步。 这是一个选项吗?

    可使用GPIO0-31的XINT2触发外部信号。

    汤米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tommy

    外部参考时钟是否表示设备的主输入时钟(如X1上的晶振和XCLKIN上的数字时钟)? 是的。现在是30M


    ADC通常与设备上的ePWM同步。 这是一个选项吗? 是的,由ePWM提供

    可使用GPIO0-31的XINT2触发外部信号。 是的。 我要这个

    您能否描述您希望如何同步ADC?
    ADC内部时钟(如果来自外部时钟)由PLL和芯片中的频率加倍。 但当外部时钟上升或下降时,ADC时钟不上升或下降。 可以这样做还是其他方式? 就像外部时钟上升或下降时,ADC时钟通过清除即刻开启一样
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为在启用PLL时,很难将ADC与X1/CLKIN时钟信号直接同步。 PLL设计用于增加频率,但不保证输入时钟和输出时钟之间的相位关系。  绕过PLL可能会起作用,但您的操作频率明显会慢得多。

    如果您试图与外部电路共享一个通用时钟以进行同步,则使用ePWM输出生成时钟输出信号会更容易,这样ADC将是一致的。

    汤米