This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万:电流消耗比预期大10倍。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619522/ccs-tms320f28027-current-drawn-is-10-times-bigger-than-expect

部件号:TMS320F2.8027万
主题中讨论的其他部件:MOTORWAREDRV8305DRV8305- Q1EVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用DRV8305- Q1EVM进行开发。 我们使用Motorware v16。 在开发阶段,一切都很好。 当我们进入生产阶段时,我们使用另一个驱动器芯片代替DRV8305。 电机可以缓慢旋转,但我们发现电流消耗比我们预期的大10倍。 评估板中似乎有一个电流传感器的信号放大器,我对此不确定,我们的系统中没有这种情况。  

我是否可以对c代码进行任何调整来解决问题?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您需要根据您的硬件板和驱动程序中的PGA增益计算USER_ADC_FULL_Scale_Voltage_V和USER_ADC_FULL_Scale_Current_A,并在user.h中设置这两个参数 详细药品需要使用h/w板示意图来计算这些参数。

    DRV8305- Q1EVM的示例项目基于DRV8305驱动器,该驱动器具有3个用于电流感应的内部PGA,是低电压电机控制的良好解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    8305的内部电流传感器中有可调节增益。 增益可以设置为10V/V 也许是您忽视的收获。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉向大家提出这个问题。 经过进一步调查,我们被电流传感器的文档误导了。 因此,我们将传感器反向安装。 这是电流过载的原因。

    顺便说一句,我们很想知道,因为我们正急于完成项目。 我们尝试不更改硬件。 我们正在使用Motorware,我可以将当前读数分配给来自的HAL_readAdcData()中的adcData
    pAdcData->i.Value[0]=值;
    到pAdcData->I.Value[0]=_IQ12bumpy (value,-1);
    在这种情况下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在HAL_readAdcData()中设置您的h/w板的系数符号

     _IQ Current_SF = HAL_getCurrentScaleFactor (句柄);

     _IQ Current_SF =-HAL_getCurrentScaleFactor (句柄);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,您的解决方案似乎比我的更简单。