This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:Simulink C28x配置调试(外部模式)

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617170/f28m35h52c-simulink-c28x-configure-debug-external-mode

部件号:F28M35H52C

在本网站中,它向我们显示,我们可以按Simulink运行芯片中生成的代码并更改组件的参数。 就像CCS中的调试功能一样。

 

https://de.mathworks.com/help/supportpkg/freedomboard/examples/code-verification-and-validation-with-external-mode.html?s_tid=gn_loc_drop

您单击了与此MATLAB命令对应的链接:

f28m35x_m3/external_mode

 

但在示例中,我们可以通过ARM Cortex M3内核。

我有一个问题,可以通过C28x来配置Simulink以在外部模式下运行,以实现参数的实时更改。

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是可能的。 您可以将此示例视为起点:

    https://www.mathworks.com/help/supportpkg/texasinstrumentsc2000/examples/parameter-tuning-and-signal-logging-with-serial-external-mode.html

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hallo先生,Brian先生。
    非常感谢你的帮助。 稍后我会尝试你的建议。

    "
    您单击了与此MATLAB命令对应的链接:

    Helpview(fullfile(codertarget.internal.tic2000.getDocRoot,'index.html')
    "
    我不确定F28M35是否属于基于德州仪器(TI) C2000的controlCARD。 因为在“用于德州仪器(TI) C2000处理器的嵌入式编码器支持包”的建模中未找到F28M25。
    我希望它将取得成功。

    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,有两个C2000支持软件包,一个用于常规F28x (Delfino和Piccolo),另一个用于F28M (Concerto)。 doc链接指向F28x材料,但同一概念适用于F28M材料。

    如果您遇到其他问题, 您可以联系MathWorks技术支持部门,获得快速,即时的帮助。  

    谢谢,

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,很抱歉回复太晚了。 在 www.mathworks.com/.../parameter-tuning-and-signal-logging-with-serial-external-mode.html的帮助下,我无法解决问题。


    报告错误如下,我稍后会尝试其他方式,或者要求"联系MathWorks技术支持"。 谢谢你

    执行外部模式MEX-file 'ext_serial_Win32_comm'时出错:
    无法连接到目标。 失败的可能原因:
    A)目标未打开。
    b)目标未连接到主机。
    c)模型的应用程序未在目标上运行。 您可能已经单击了停止按钮。 如果“Run (运行)”按钮未变暗,请单击它。 否则,请单击“生成”按钮,该按钮将在目标上下载并运行应用程序。

    原因:
    ExtOpenSerialConnection()返回错误。 更多详细信息可能会在MATLAB命令窗口中报告。
    组件:Simulink |类别:型号错误
    无法连接至'C28x_serial_ext'的'TI Concerto F28M35x (C28x)'目标。
    组件:Simulink |类别:型号错误