请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28.0049万M 主题中讨论的其他部件:C2000WARE
您好,Champs:
我检查了C2000ware驱动程序库示例,但在F2.8004万x中没有看到DMA示例。 请问我们是否会在未来的c2000ware版本中提供DMA示例? 如果是,请告诉我时间表? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Champs:
我检查了C2000ware驱动程序库示例,但在F2.8004万x中没有看到DMA示例。 请问我们是否会在未来的c2000ware版本中提供DMA示例? 如果是,请告诉我时间表? 谢谢!
您好,Whitney,
我遇到了另一个问题,我检查了“CAN_ex4_loop_DMA”代码,我不知道为什么RX_OBJ会出现在IF2中而不是IF1中? 因为IF1&IF2可以写入和读取。
有一个代码为CAN_transferMessage (Cana_base,CAN_IF2,RX_MSG_OBJ_ID,FALSE,TRUE); 但是,我认为这一个没有设置接收对象是在IF2中。 RX_OBJ似乎位于IF2上。 我还检查CAN_setupMessageObject()。 看起来所有消息对象都只位于IF1上。 请告诉我在哪里可以找到哪个IFX消息? 谢谢!