This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-Kit:从哪里可以获得dll文件?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301-69M-KIT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619193/drv8301-69m-kit-where-can-i-get-a-dll-file

主题中讨论的其他部件:DRV8301-69M-Kit

大家好,

我是一个´m的学生,很抱歉我的英文写作

我使用DRV8301-69M-Kit,我想将其包含在自动测试系统中。

所以我需要一个dll文件(动态链接库)?

您是否有任何解决我的问题的方法,或者您是否知道在哪里可以获得这样的dll文件?

感谢您的帮助!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们目前没有任何用于测试DRV8301-69M-Kit和C2000 MCU的ATE设置。 我假设您正在通过JTAG连接到一些测试平台套件(如TestStand?

    Sean