工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我使用 示例代码“2837x_RFFT_ADC”在ADC输出中执行FFT。 如果我没有错,执行代码时,顺序应该如下所示:
1) ADC输出保留在RFFTin1Buff中
2) FFT在RFFTin1Buff数据上完成,FFT输出保留在RFFToutBuff中
3) RFFT32Coef和RFFTmagBuff数据是从RFFToutBuff计算得出的。
当我在“调试”模式下运行代码时,一切都正常工作。 但当我尝试使其独立工作时,RFFTin1Buff数据似乎可以正常工作,但RFFToutBuff数据变得非常小(接近零)。 此外,RFFT32Coef数据正完全变为零,RFFTmagBuff数据也接近零。 对于RFFT32Coef和RFFTmagBuff,我想,由于它们是从RFFToutBuff计算的,并且由于RFFToutBuff在独立模式下不能正常工作,因此RFFT32Coef和RFFTmagBuff不能正常工作。 因此,问题似乎在于以独立模式获取准确的RFFToutBuff数据。
在这种情况下,如何解决此问题,以便在独立模式下获得准确的RFFToutBuff,RFFT32Coef和RFFTmagBuff?
谢谢
Mohammad Arifur Rahman