This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Simulink代码编写器接口

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/620114/simulink-code-composer-interfacing

尝试闪烁Simulink的LED时,我收到以下错误消息。

生成"LED"时遇到错误:###无法生成所有二进制输出。

我非常感谢为解决这一问题提供任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Maxime:

    请检查C2000编译器是否与Simulink完美集成。 请参阅此链接以开始:
    e2e.ti.com/.../48.4814万

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Maxine,

    您正在使用什么版本的MathWorks工具和CCS?

    -Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian
    我使用Matlab 2016a和CCS 6
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gautam
    我尝试过,但问题仍然存在
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maxine,

    这种组合应该是好的。 我无法从你发布的信息中判断出什么是错误的。  您是否获得了其中一个示例模型?

    如果要再次尝试逐步完成安装,请在MATLAB命令行中键入targetupdater

    您也可以 联系MathWorks技术支持 部门以获得具体帮助;他们可能会为您提供其他建议。

    谢谢,

    -Brian