This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28.0049万M:TZ信号用于关闭PWM

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619834/ccs-tms320f280049m-which-the-tz-signal-works-to-shut-down-the-pwm

部件号:TMS320F28.0049万M

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

客户通过XBAR向ePWM TZ输出多个CMDSS。 我们如何知道哪些cmpss输出用于关闭PWM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xu:

    您是否询问如何判断哪个CMPSS跳闸了ePWM TZ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要了解哪个CMDSS跳闸,您可以使用XBARFLG1中提供的信息。 由于XBARFLG1只会告诉您CMDSS已跳闸,因此您必须将此信息与整个信号路径的配置(包括ePWP-XBAR设置,DC设置等)一起使用,以完全了解导致跳闸的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    华健

    每个CMDSS还具有一个本地行程标志状态,可读取该状态以确定哪个比较器跳闸。

    汤米