This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万:闪存内核自动波特检测

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619961/tms320f28027-flash-kernel-autobaud-detection

部件号:TMS320F2.8027万
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

您好,

据说主机必须向设备发送'A'或'A'才能实现自动波特检测,我的app.txt可以正常工作,但第一个字符是下图中的一个奇怪符号。

由于'A'=0x41,'A'=0x61,因此发送0x41或0x61也应该正常工作,但当我通过笔记本电脑上的UARTASSIST发送0x41或0x61时,无法实现自动波特检测,为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我以前使用putty通过串行COM端口发送了'A'或'A'。这应该可以。 确保您正在发送ASCII A或ASCII a

    您是否可以再次检查引导加载程序是否处于等待自动波特字符的循环中。 确保您的设备已准备好接收字符。

    另请参阅C2000Ware中的串行闪存编程器和SCI闪存内核。 请访问www.ti.com/lit/sprabv4

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sal,
    您能否解释上述十六进制文件中的奇怪符号? 可以将文件加载到设备中。 每个示例项目I生成并传输到十六进制文件都包含这样的符号。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法解释。 我并不总是记得看到它。 我不知道这是什么。

    SAL