This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:SCIA端口配置帮助

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617861/tms320f28379d-scia-port-configuration-help

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

对于f2.8379万d,是否有任何跳线设置或引脚可用于在启动板中使用SCI A com端口?  

我正在使用内置的ft232

我正在使用附加的Simulink模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vipin,

    没有特殊的跳线可通过Ft232将SCIA启用到USB/JTAG comport。

    您是否尝试过使用开箱即用代码进行调试。您可以在c2000Ware的\DEVICE_support\f2837xd\examples\CPU1 \launchxl_f2.8379万d中找到此代码

    我没有看到附加的Simulink型号。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我安装了c2000ware并使用了ccsv6

    开箱即用演示也不能用于回波,如果从模板发送字符,红色LED, 板中相应串行的Rx亮起,但如果我们通过终端通信,串行Tx的蓝色LED也不会发生这种情况。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不工作的原因可能是什么?我尝试使用42 43和28 29个针作为sci

    最初我的文件未附加,现在已成功附加

    e2e.ti.com/.../4544.untitled.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vipin,

    您似乎已在此帖子中解决了您的问题?
    e2e.ti.com/.../61.8663万

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,在此处解决

    e2e.ti.com/.../61.8663万

    感谢您的支持,因为我使用了很多线程,所以忘记更新了