请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万D 主题中讨论的其他部件:C2000WARE
您好,
从闪存运行程序时,处理器比从RAM运行时慢得多。 我发现了一些关于如何将时间关键型代码从闪存移动到RAM的问题,但是335的问题都有。 是否有演示程序将这些时间关键型代码从闪存复制到RAM?
提前感谢您的参与,
此致,
Lorand
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
从闪存运行程序时,处理器比从RAM运行时慢得多。 我发现了一些关于如何将时间关键型代码从闪存移动到RAM的问题,但是335的问题都有。 是否有演示程序将这些时间关键型代码从闪存复制到RAM?
提前感谢您的参与,
此致,
Lorand
您好,Lorand,
Lorand Bede 说:我发现了一些关于如何将时间关键型代码从闪存移至RAM的问题,但是这些问题都适用于335。[/QUOT]
以下是可帮助您解决问题的支持文档: e2e.ti.com/.../4034.Flash-to-RAM.pdf
此致,
Gautam
Lorand,
请查看C2000ware中提供的示例。
您将看到这些项目的RAM和Flash内部版本。 您可以选择Flash Build并尝试通过单步执行编译和执行。 您会注意到该过程与335台设备的过程类似。
例如,如果您看到FLASH_Programming Example,您会注意到调用Flash API函数的函数被分配给ramfuns,并在运行时使用memcpy复制到RAM。
谢谢,此致,
Vamsi