This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:驱动具有3个霍尔效应传感器的无刷电机?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619978/tms320f28377s-drive-a-brushless-motor-with-3-hall-effect-sensor

部件号:TMS320F2.8377万S
主题中讨论的其他部件:controlSUITETMDSHVMTRPFCKIT

您好,

我目前正在开发基于TI示例的应用:

- controlCARD F2.8377万

-主板IDDK (用于驱动无刷电机)

-基于多个TMDSIDDK_v 2.0 的软件

然后,电机首先由回路电流(带电流传感器)控制,然后通过反馈(如解析器或QEP编码器)进行速度和位置控制。

对于其他应用,我们将只有3个霍尔效应传感器作为反馈。

是否有一些exemple / library可使用此反馈驱动电机? 当前相位测量是否为必填项?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有针对您提到的用例的支持项目。 但是硬件和控制器能够驱动带有霍尔传感器的BLDC电机,但需要自定义代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    我发现了以下示例:

    controlSUITE\development _kits\HVMotorCtrl+PfcKit_Sensored\HVBLDC_Sensored 2.1

    这似乎与我的情况相符。 我是对的?

    此实例似乎 与主板TMDSHVMTRPFCKIT相关。

    如果是,我没有找到该主板的示意图。 在哪里可以找到它?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有信息都在试剂盒文件夹中。 查看上一级并注意HWdevPkg文件夹。