This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK2.8069万:需要详细信息TMDSDOCK2.8069万和TMDSCNCD2.8069万ISO

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/620249/tmdsdock28069-require-details-tmdsdock28069-and-tmdscncd28069iso

部件号:TMDSDOCK2.8069万
主题中讨论的其他部件: TMDSCNCD2.8069万ISOcontrolSUITE

您好,

请提供有关TMDSDOCK2.8069万和TMDSTNCD2.8069万ISO部分的详细信息。

我们希望了解有关隔离的更多详细信息。  

隔离是否仅适用于JTAG接口?

Rgds,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yash,

    Yash Dave 说:
    隔离是否仅适用于JTAG接口?[/QUOT]

    是的。 这是唯一的区别。 您是否比较了他们各自的示意图? 您可以在此处找到相同的内容:

    C:\ti\controlSUITE\development _kits\~controlCARDs\TMDSNCD2.8069万ISO_v1_1\R0_4

    C:\ti\controlSUITE\DEPEND_KITS\~controlCARDs\CC2806xHWdevPkg\R1_1

    此致,

    Gautam