请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8027万 大家好,我的客户在一台设备上加载了两个项目,一个是启动代码,另一个是应用程序代码。
在引导代码中,定义了全局变量'int a',array'int b[10]和struct c。
funcA()将使用'a',funcB()将使用'b',funcC()将使用'c'。
在APP代码中,客户将调用funcA(),funcB()和funcC()。
fun系数A可以很好地工作,但fun系数B和fun系数C不能正确执行,写入到'b'和'c'的值或从'b'和'c'读取的值不正确,为什么会发生这种情况?