This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万:闪存内核代码

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619839/tms320f28027-flash-kernel-code

部件号:TMS320F2.8027万

您好,

如果我要将代码加载到锁定的设备,我应该修改 F2.8027万_FLASH_KERNEL项目中的cmd文件,使其加载并在不安全的RAM中运行,对吗?

但这似乎是不可能的,因为无安全保护的RAM总数仅为0x800,对于整个项目来说太小了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。 我在E2E论坛上帮助另一位客户使用其中一台Piccolo设备。 我建议寻找该线程以获得更多帮助。

    1)如果您可以选择使用ROM Flash API库,则使用该库。 2)打开内核的优化以减小程序大小。 3)查看内核中是否有您不需要的代码,是否可以删除。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。