This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 工具读取C2000的代码并生成十六进制文件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619616/tools-read-code-for-c2000-and-generate-as-hex-file

主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

你好,冠军,

您是否知道我们有任何工具可以读取C2000代码并生成十六进制文件? Uniflash只能读取为箱或咖啡文件。

谢谢

巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe,

    我认为您不是在询问生成十六进制文件的十六进制实用程序。 您正在询问UniFlash或任何其他工具是否可以从设备读取已编程的内存内容并将其输出到十六进制文件。 对吗?

    如果是,则UniFlash和CCS都不能执行此操作。
    查看是否可以使用CCS内存窗口的“保存内存”功能获取coff文件,然后将其转换为十六进制文件。

    谢谢,此致,
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe,

    我也与Codeskin确认了。 他们的C2Prog工具目前无法执行此操作。

    谢谢,此致,
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vamsi:

    是的

    您知道我们有工具可以将.out文件转换为十六进制文件吗? 另一个问题是什么是coff文件格式? 是否与.out文件相同?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe,

    在 http://www.ti.com/lit/ug/spru513n/spru513n.pdf的汇编语言工具指南中查找十六进制转换实用程序 

    是的,我指的是.out文件。

    谢谢,此致,
    Vamsi