This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:F2.8377万S USB库尺寸减小

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619629/tms320f28377s-f28377s-usb-lib-size-down

部件号:TMS320F2.8377万S
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

你好,冠军,

我的客户想要使用F2.8377万S USB库,但它的大小太大了,因此闪存大小可能不够。 那么它是否可以优化它并剪切一些不使用的函数?

现在我们只使用以下函数:

USBBufferDataAvailable(tUSBBuffer *)&g_sRxBuffer);

USBBufferSpaceAvailable(tUSBBuffer *)&g_sRxBuffer);

USBBufferRead (tUSBBuffer *)&g_sRxBuffer,ppBuf,Length);

USBBufferWrite(tUSBBuffer *)&g_sTxBuffer, pui8Data, ui32Length;

我们只想将其用于设备和PC了解其COM编号并与其通信。

谢谢!

巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有优化的或轻量级的库。 可以消除不需要的功能并创建您自己的轻量级库。 客户将负责开发和测试此产品。 C2000Ware中的USBLib用户指南应该会有所帮助。

    SAL