This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8062万:用于Windows 10上批量模式的USB驱动程序

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619710/tms320f28062-usb-drivers-for-bulk-mode-on-windows-10

部件号:TMS320F2.8062万

您好,

我有关于USB驱动程序的问题。 到目前为止,我的公司使用了“通用批量设备”(USB_DEP_BULLE)驱动程序,该驱动程序可在以下位置找到: http://www.ti.com/tool/sw-usb-windrivers。 这在我们的计算机上运行良好(主要是WIN 7和8)。

由于执行自动测试的生产计算机过时,我们现在需要使用Windows 10 (64位)。 但是,我们无法正确安装上述驱动程序。

*右键单击"usb_dev_bulk.inf"文件,然后单击"Install"(安装)会导致错误,指出Windows遇到问题,无法安装驱动程序。

*在设备管理器中,我们还尝试安装/更新将包含的文件夹指向Windows的设备驱动程序。 它检测到正确的驱动程序,然后停止并报告安装错误。

INF文件中的VID和PID与我们的设备匹配,与开发套件示例相比,它没有更改。

我注意到最后一个版本的日期是2011年5月。 是否有任何其他驱动程序替代旧驱动程序并与Windows 10 (64位)兼容? 或者,是否有其他方法可以安装或修改驱动程序?

感谢您对此提供的任何帮助,我们在一周内就有了重要的截止日期... :(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    解决了! \o/
    以下是某人面临相同问题时的情况:

    我直接要求TI联系,他指出了一个较新的驱动程序。 它包含在新的C200Ware开发套件的实用程序/文件夹下。 见 www.ti.com/.../c2000ware

    使用此驱动程序会在Windows 10上导致另一个错误,因为它没有签名,因此根据以下指南,我禁用了驱动程序的强制签名: www.technipages.com/enable-disable-device-driver-signing

    然后,您需要插入设备并执行|设备管理器->选择设备->右键->更新驱动程序->浏览目录|以正确安装,因为它不支持直接安装。

    再见:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您能正常工作。

    SAL