请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:F28M35H52C 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我使用RAM配置为m3内核生成了代码。 该程序在调试模式下工作正常。 当我加载使用LMFlash生成的.bin文件时,它不起作用。 但我可以看到,C2000内核启动是因为我在闪存中放入了一个代码,当我通过以太网端口加载程序时,它会闪烁。 就像某些模块或配置在m3的以太网引导模式下不起作用一样。 我正在使用DMA,以太网端口与UIP和UART通信。