This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8054万:在控制套件中找不到PeripheralHeaderIncludes.h

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619519/tms320f28054-cannot-find-peripheralheaderincludes-h-in-control-suite

部件号:TMS320F2.8054万

我正在为  TMS320F2.8054万寻找PeripheralHeaderIncludes.h。

我已经下载了最新的控制套件3.4 v.6,但仍然没有F2805x_headers文件夹。

我还在device_support/f2805x文件夹中搜索过,但结果是徒劳的。

在哪里可以找到F2805x_headers文件夹?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    F2805x的关闭文件是F2805x_headers\include中DEVICE_support下的F2805x_Device.h

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PeripheralAddress_ASM.h如何? 我也找不到此文件。
    为什么F2805x与其他没有PeripheralHeaderIncludes.h但使用F2805x_Device.h的公司不同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在开发套件中引用的文件已过时。 该设备的最新宣传材料位于DEVICE_support下。 F2805x_headers中的文件通过位字段结构方法设置所有外设。 有关任何示例或开发,请参阅device_support/f2805x下提供的宣传材料。

    此致
    Chris