大家好,我使用F2.8027万启动板和USB电缆以及FTDI板载仿真器。 因此,当我用USB电缆将主板连接到计算机时,引脚TRST将被拉高,并且它将处于仿真启动模式,启动模式由"EMU_BOTCTRL: EMU_KEY和EMU_BMODE"确定。
1.这两个寄存器在RAM中,所以当我通过USB电缆连接启动板和我的计算机时,这两个寄存器总是被重置为默认值,默认值是什么? 我是否只能通过重置进入我自己配置的仿真引导模式,而不是通电重置?(因为当我关闭电源然后打开电源时,RAM信息将丢失)
2.我没有找到任何配置这两个寄存器的示例。 一些材料说gel文件可以配置这些寄存器,但我找不到带6.2 的gel文件,它不在tools- gel下。