This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8374万S:ADC同步

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619669/tms320f28374s-adc-synchronisation

部件号:TMS320F2.8374万S

您好,

请确认在TMS320F2837xS系列中ADC采样是否可以与PWM同步。 此外,如果可以将内部闪存和RAM专门分离到程序和数据存储器中(例如,如果指定的内存块专用于程序和数据)。 MCU用于BLDC电机控制。

此致,

Lakshmi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lakshmi,

    是的,ePWM可以在其期间的可配置时间触发ADC。

    是的,处理器使用具有独立程序和数据总线的哈佛体系结构,存储器可以映射到程序或数据空间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Devin的回复