请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题:controlSUITE中讨论的其他部件您好,
我正在为我的电机控制应用设计5 kW的基于IGBT的三相逆变器。 为此,我们选择了TI的DSP 2.8335万。 我也在设计硬件零件。 我已经完成了半龙的三相逆变器SKM 145 DB066D。 因此,为了控制此逆变器的IGBT,我们使用上述DSP根据我们的要求生成6个PWM信号。 实际上,当我们感到叹气时,我需要你们的帮助。
我正在DSP和逆变器之间使用驱动器和电平转换器IC。 我们还考虑了尊重电源的问题。 请告诉我用于电机控制应用的DSP 2.8335万的其他输入和输出意味着接口电路图。
此致,
AK